工具与软件:
您好!
我们已经开发了一种定制硬件板、这种板主要基于 AM64x EVM 板。 区别在于、我们不对以太网使用片上以太网交换机、而是使用4个 PRU ICSSG 以太网端口。 所有4个端口都将使用、以100Mb 速率运行。
通常、我们在产品中使用 Green Hills Integrity OS。 他们返回时出现了有关支持这4个端口的问题。
目前、我们的所有4个端口都可在 TI 的 Linux 中运行、并且器件树源可随时用于 GHS。
我们想知道是否有人有这种情况的经验。 GHS 是否可以利用以太网 PRU 固件代码? 是否存在禁止他们使用它的许可证问题?
虽然我知道这不是技术问题、但我们正在寻找一些建议、与处理过 AM64x 处理器上运行的完整性问题的任何人进行探讨。 是否有任何建议和/或帮助可用于 Green Hills 以帮助解决问题?
我希望这有道理。 如果您有任何疑问、请告诉我。
非常感谢
Daryl