This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:从 SD 卡进行引导时无法正常工作

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468853/sk-tda4vm-booting-from-sd-card-not-working

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

大家好、我几周前有这个板、我尝试从 SD 卡启动它、我已经按照说明操作、操作系统写入 SD 卡的映像成功、并且我连接了电源和 HDM 与屏幕、但注意那里显示。 这里有一些内容的屏幕截图。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    • 您能否确保您在电路板上设置的开关设置如下所示:

    • 您是否可以尝试以下命令并检查日志是否即将出现:
    >sudo apt-get install minicom
    >sudo minicom -D /dev/ttyUSB2


     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过所有其他开关组合、都无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    您能否帮助我们完成复制到 SD 卡的详细步骤以及 SDK 版本和 SDK 映像。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过以下链接下载了 SDK: SDK-TDA4VM 软件开发套件(PROCESSOR-SDK-LINUX-SK)|德州仪器 TI.com

    文件为 tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic

    我按照教程使用  Balena Etcher 将文件写入 SD 卡,我已经格式化 SD 卡为 FET32在我使用它之前。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    我按照教程使用  Balena Etcher 将文件写入 SD 卡,我在使用之前已将 SD 卡格式化为 FET32。

    实际上 Balena etcher 似乎有问题通常。

    您是否可以尝试执行以下步骤来刷写到 SD 卡:

    步骤1:

    使用以下命令运行以下脚本以对 SD 卡进行分区:

    >sudo ./mksdboot.sh --device /dev/mmcblk1

    e2e.ti.com/.../2766.mksdboot.sh

    第2步:

    下载 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin  下载链接下载这些工具。

    第3步:

    从复制以下文件 目录添加到 SD 卡的 FAT32分区。

    • tiboot3.bin
    • tispl.bin
    • u-boot.img
    • uEnv.txt

    复制后执行 SYNC 命令以清空缓存。

    第4步:

    从名称为<的文件中解压缩并复制 rootfs edgeai >演示于 <ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04/filesystem >目录到 SD 卡的 EXT4分区。

    复制后执行 SYNC 命令以清空缓存。

    第5步:

    使用 SD 卡进行引导

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我已经尝试了您的步骤、但在我的计算机中是 mmcblk0而不是 mmcblk1、那么我只连接 UART 和电源、在终端中我运行"sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -c on"、但它看起来仍然无法启动。

    屏幕就像这样

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    对不起,我真的忘了告诉你,你也必须复制 sysfw.itb. 的符号 目录至 SD 卡的 FAT32分区。

    你还可以帮助我们的 lsblk 命令的屏幕截图,以及 SD 卡的 FAT32分区内的文件。

    如果可能、您还可以提供 tiboot3.bin、sysfw.itb 和 tispl.bin、u-boot.img 的 md5sum、以便我们也可以在结束时对其进行验证。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Gokul,我把该文件在 FAT32中启动后,操作系统最终启动。 感谢您的帮助!