工具与软件:
大家好、我几周前有这个板、我尝试从 SD 卡启动它、我已经按照说明操作、操作系统写入 SD 卡的映像成功、并且我连接了电源和 HDM 与屏幕、但注意那里显示。 这里有一些内容的屏幕截图。
谢谢!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我几周前有这个板、我尝试从 SD 卡启动它、我已经按照说明操作、操作系统写入 SD 卡的映像成功、并且我连接了电源和 HDM 与屏幕、但注意那里显示。 这里有一些内容的屏幕截图。
谢谢!



尊敬的 Zhong:

>sudo apt-get install minicom
>sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
我通过以下链接下载了 SDK: SDK-TDA4VM 软件开发套件(PROCESSOR-SDK-LINUX-SK)|德州仪器 TI.com
文件为 tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic
我按照教程使用 Balena Etcher 将文件写入 SD 卡,我已经格式化 SD 卡为 FET32在我使用它之前。
谢谢!
尊敬的 Zhong:
我按照教程使用 Balena Etcher 将文件写入 SD 卡,我在使用之前已将 SD 卡格式化为 FET32。
实际上 Balena etcher 似乎有问题通常。
您是否可以尝试执行以下步骤来刷写到 SD 卡:
步骤1:
使用以下命令运行以下脚本以对 SD 卡进行分区:
>sudo ./mksdboot.sh --device /dev/mmcblk1
e2e.ti.com/.../2766.mksdboot.sh
第2步:
下载 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04-Linux-x86-Install.bin 下载链接下载这些工具。
第3步:
从复制以下文件 目录添加到 SD 卡的 FAT32分区。
复制后执行 SYNC 命令以清空缓存。
第4步:
从名称为<的文件中解压缩并复制 rootfs edgeai >演示于 <ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04/filesystem >目录到 SD 卡的 EXT4分区。
复制后执行 SYNC 命令以清空缓存。
第5步:
使用 SD 卡进行引导
此致
Gokul
尊敬的 Zhong:
对不起,我真的忘了告诉你,你也必须复制 sysfw.itb. 的符号 目录至 SD 卡的 FAT32分区。
你还可以帮助我们的 lsblk 命令的屏幕截图,以及 SD 卡的 FAT32分区内的文件。
如果可能、您还可以提供 tiboot3.bin、sysfw.itb 和 tispl.bin、u-boot.img 的 md5sum、以便我们也可以在结束时对其进行验证。
此致
Gokul