主题中讨论的其他器件:AM5728
工具与软件:
1. 是的,这是我们自己的应用。
2.由于处理器连续运行20到22天后出现停机状态、导致出现通信问题。 它非常随机。
3. processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09-windows-x64-installer.tar.gz
请帮助我们在调试过程中找到停止的根本原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Usha、您好!
不确定是什么原因导致了错误、当 CPU 无法完成操作时会发生这种情况。 这可能由多种不同的原因引起。 一个示例是以下 线程
您可以尝试连接到 DAP 吗? 

您可以使用它访问内存查看器、并通过查找以下地址来查找 PC:

这是 ARM 寄存器 DBGPCSR 对 PC 进行采样的位置、或者换句话说、复制程序计数器。 这可以帮助您确定问题的来源。
DBGPCSR 可见:
–MRC P14、0、 c0、c1、2.
–OMAP4/5 L3地址 CPU 基址+0x84
•CPU0:0x54140000+偏移(0x084)
•CPU1:0x54142000 +偏移量(0x084)
您还可以按照此处所述进行分析: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Debugging_5F00_Techniques_5F00_Lab_5F00_Manual_5F00_20190508_5F00_Update.pdf
-若苏厄
您好、Josue:
正如您提到的、我们连接了 xds200并收集了数据。
在"Memory Browser"中、系统视图数据完全为零。

但 APB View 有一些数据,我在下面附加了数据文件,你可以找到它。
请检查这些数据并指导我们如何继续。
此致、
乌沙公司