工具与软件:
您好!
我是使用 TMS320C6678上的 EvKit 的用户。
我遇到网络地址分配不一致的问题。 具体来说、映像会存储在 NOR 闪存中、在启动后、当使用 XDS100再次将同一映像加载到 RAM 中时、网络地址每次都无法初始化。
当从 NOR 加载映像时、在引导期间成功分配 IP 地址。 但是、我需要一个解决方案来确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。
我将使用 mcsdk_2_01_02_06、并构建 sys/bios mcsdk_2_01_02_06/demos/hua 工程以生成 hua_evmc6678l.out 映像。 此映像使用 norwriter_evm6678l.out 刷写到 NOR、并且系统已成功引导。
如果 hua_evmc6678l.out 应用程序存储在 NOR 内存中并且系统启动、则会正确分配 IP 地址。 但是、在正常启动后、如果我使用 XDS100和 CCS 重新加载 hua_evmc6678l.out 映像、则无法分配 IP 地址。 该问题始终在100%的时间出现。
我需要一个解决方案来确保在使用 CCS 进行调试时正确分配 IP 地址。
请提供有关解决此问题的指导。
此致