This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:未分配 IP 地址时出现问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470043/tms320c6678-problem-with-not-being-assigned-an-ip-address

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

您好!
我是使用 TMS320C6678上的 EvKit 的用户。

我遇到网络地址分配不一致的问题。 具体来说、映像会存储在 NOR 闪存中、在启动后、当使用 XDS100再次将同一映像加载到 RAM 中时、网络地址每次都无法初始化。

当从 NOR 加载映像时、在引导期间成功分配 IP 地址。 但是、我需要一个解决方案来确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。

我将使用 mcsdk_2_01_02_06、并构建 sys/bios mcsdk_2_01_02_06/demos/hua 工程以生成 hua_evmc6678l.out 映像。 此映像使用 norwriter_evm6678l.out 刷写到 NOR、并且系统已成功引导。

如果 hua_evmc6678l.out 应用程序存储在 NOR 内存中并且系统启动、则会正确分配 IP 地址。 但是、在正常启动后、如果我使用 XDS100和 CCS 重新加载 hua_evmc6678l.out 映像、则无法分配 IP 地址。 该问题始终在100%的时间出现。

我需要一个解决方案来确保在使用 CCS 进行调试时正确分配 IP 地址。


请提供有关解决此问题的指导。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109999/faq-66ak2e05-dhcp-configuration-for-k2e-and-k2h-family 吗 

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我需要的是 NOR 存储器中的映像加载到 RAM 中、然后使用 CCS 再次将 hua_evmc6678l.out 文件加载到 RAM 中的情况。

    您展示的网站似乎没有该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想要的情况是将 NOR 存储器中的映像加载到 RAM 中、然后使用 CCS 再次将 hua_evmc6678l.out 文件加载到 RAM 中。

    好的、您能解释一下为什么要这样做吗? 它用于调试/开发目的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于开发和调试。
    因为每次擦除或闪存并开发都是一个麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们不确定是否会有任何解决方案、因为最初的团队无法 咨询。 您是否可以考虑使用静态 IP 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查的另一个细节:您能看到在两种情况下为接口设置的 MAC 地址吗-图像既不加载到 RAM 中、也不能看到图像使用 CCS 加载到 RAM 中?

    您能否在两种情况下共享日志?