请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62B-P1 工具与软件:
在板上、我目前正在使用 UART5、我还想使用另一个 UART。 所以、在查看数据表时、我发现 UART4 (K24-3引脚和 K22-5引脚)和 UART6 (V25-16引脚和 K25-20引脚)可通过 J3 40引脚使用、我已启用这些引脚。 UART4引脚与 I2C2发生冲突、因此我已禁用这些引脚并使 UART4有效、同时 UART6引脚有效。 当我进行回送测试时、数据被成功发送、但是我看不到任何接收到的数据、这两个 UART 都是如此。
我甚至连接了一个逻辑分析仪、在 UART6 (即连接的 TxRx)的情况下、如果您将数据发送到该器件、该器件将使用不同的数据进行响应。 我已经对其进行了测试;数据已发送、并且在引脚上得到了响应、我可以通过两个 TxRx 处的逻辑分析仪看到这一响应、但我在屏幕上看到响应未接收到数据。
有人能帮我解决这个问题吗?