This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:UART 4和放大器;6.

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470232/sk-am62b-p1-uart-4-6

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

在板上、我目前正在使用 UART5、我还想使用另一个 UART。 所以、在查看数据表时、我发现 UART4 (K24-3引脚和 K22-5引脚)和 UART6 (V25-16引脚和 K25-20引脚)可通过 J3 40引脚使用、我已启用这些引脚。 UART4引脚与 I2C2发生冲突、因此我已禁用这些引脚并使 UART4有效、同时 UART6引脚有效。 当我进行回送测试时、数据被成功发送、但是我看不到任何接收到的数据、这两个 UART 都是如此。
我甚至连接了一个逻辑分析仪、在 UART6 (即连接的 TxRx)的情况下、如果您将数据发送到该器件、该器件将使用不同的数据进行响应。 我已经对其进行了测试;数据已发送、并且在引脚上得到了响应、我可以通过两个 TxRx 处的逻辑分析仪看到这一响应、但我在屏幕上看到响应未接收到数据。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:

    请随附内核 devicetree 补丁、以展示如何启用 UART4和 UART6。

    另请附上内核启动日志和显示您测试 UART4和 UART6的确切方式的日志。