This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:20.0.2.5使用变量设置时仍然过于简洁/过于复杂

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469682/ccstudio-20-0-2-5-still-too-terse-overly-complex-with-variable-settings

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

对于 CCS 12.8、在使用变量来输入路径时、我有一些选项(包括路径、文件搜索路径等)、让我至少看看它指向的位置

远远不是最佳的、但至少我可以看到 计算公式 是我可以使用的变量 其中 这将导致(如果在任何地方)

CCS 20还没有面市、所以只剩下一个输入框

从那里我可以盲目地输入任何几乎正确的无稽之谈,我看不到它指向的位置(如果在任何地方)-特别是当一个路径是由一个两个或三个变量组成的链定义的。

是的、我可以按照输出窗口中的链接命令选项进行操作、并在我拥有的数十个选项和多个路径中进行解密、这些选项和路径是违规的。 但是、有时我们很难回到变量定义及其扩展链上来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我们为那些较旧 CCS 版本从 Eclipse 继承的功能。 CCS 20基于新的 IDE 框架、不提供相同的选项。 我们可以考虑如何评估尝试自行添加此缓冲区的影响。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="2210" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469682/ccstudio-20-0-2-5-still-too-terse-overly-complex-with-variable-settings/5640729 #5640729"]

    我们可以考虑如何评估尝试自行添加此缓冲区的影响。

    [报价]

    我谈到了工程部门、它已经在他们的路线图上。 我们希望能在5月底的20.2.0版本中获得这一数字。