工具与软件:
大家好!
如果我正确理解 IO Link Profinet 集成规范第2版、我需要将 IO Link 优先级"错误"映射到 Profinet 诊断严重性"故障"、并将 IOLink 优先级"警告"映射到 Profinet 优先级"需要维护"
根据 IEC CD 61158-6-10的图181 、这被映射到32位字段 MaintenanceStatus。
PN_API_IOD_addDiagChannel (..) 和 PN_API_IOD_addExtDiagChannel (..) 包含在 IND_COMMS_SDK (9.2.0.15)中的 API 函数我只能为 mainanceREQ 和 meintenanceDem 设置一个标志。 使用当前堆栈 API 是否可以将维护状态设置为 FAULT、如果可以、如何设置?
我在演示中进行了检查、但找不到有关使用警报和诊断的任何提示。
谢谢、谨致问候
Philip Kees