This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:如何设置诊断严重性级别'FAULT'

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469617/ind-comms-sdk-how-to-set-diagnosis-severity-level-fault

器件型号:IND-COMMS-SDK

工具与软件:

大家好!

如果我正确理解 IO Link Profinet 集成规范第2版、我需要将 IO Link 优先级"错误"映射到 Profinet 诊断严重性"故障"、并将 IOLink 优先级"警告"映射到 Profinet 优先级"需要维护"
根据   IEC CD 61158-6-10的图181 、这被映射到32位字段 MaintenanceStatus。

PN_API_IOD_addDiagChannel (..) 和 PN_API_IOD_addExtDiagChannel (..) 包含在 IND_COMMS_SDK (9.2.0.15)中的 API 函数我只能为 mainanceREQ 和 meintenanceDem 设置一个标志。 使用当前堆栈 API 是否可以将维护状态设置为 FAULT、如果可以、如何设置?  
我在演示中进行了检查、但找不到有关使用警报和诊断的任何提示。

谢谢、谨致问候

Philip Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    感谢您的 咨询。

    对于"Fault"状态、您需要将 MaintenanceReq 和 MaintenanceDem 设置 为零。 我们将在以后的文档中添加此提示。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    感谢您提供的信息! 即可解决该问题。

    此致
    Philip