工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在尝试在运行 SDK 8.4的 TDA4VM 平台上测试 optee、但未能为 optee 运行 xtest。 错误消息显示加载 TA 时发生错误。
以下是 xtest 日志的一部分:
*回归_1004测试用户加密 TA
/usr/sdr src debug/optee-test/3.17.0+gitAUTOINC+8a698baf9e-r0/git/host/xtest/regression_1000.c:459:xtest_teec_open_session (&session、crypt_user_ta_uid、((void *) 0)、&003_orig)具有预期成功的存储值:0x003_TE_0 =不可用
回归_1004失败
我们尚未修改 optee 的 bb 文件。 如 SDK 8.4的发行说明中所述、meta-ti 位于标签08.00.04.005 (commit:762f4908189fcd5f62cb259767768534264d7702)、meta-arm 位于标签3.1.1 (commit:c4f04f3fb66f8f4365b08b553af8206372e90a63)。
在使用 SDK 8.4时、如果需要进行一些修改来运行 xtest、您是否要进行检查并提供一些建议?
谢谢、此致
Hui Baorui