This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE88T5ZRQ1 B20在配置了低电平输出时具有瞬态高电平、如下图所示

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463249/tda4ve-q1-the-tda4ve88t5aalzrq1-b20-has-a-transient-high-level-when-the-low-level-output-is-configured-as-following-picture-shows

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

问题:当配置了低电平输出时、TDA4VE88T5AALZRQ1 B20具有瞬态高电平、如下图所示

需要 TI 的帮助:查明  是    软件 配置 问题 还是  其它原因  导致  瞬态 高 电平  

发出波形/ 硬件 外围 电路 :

软件 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    设置 GPlo 方向时会出现瞬时高电平。

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 SDK 版本是什么?

    您是否可以使用 PDK CSL 中提供的 API、CSL_GPIO_setPinDirOutput ()进行测试?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    SDK 版本:pdk_j721s2_08_05_00_36

    使用 CSL_GPIO_setPinDirOutput ()的问题 仍然存在。

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WL: Wang。

    您是否需要帮助去除三极管(Q0701)? 然后、只有外部下拉电阻器。 请尝试并提供测试结果。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除三极(Q0701)后、测试结果如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与硬件团队核实这一点。  

    您是否也看到了其他引脚的相同结果? 或这个特定配置?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     在相同配置下、引脚 E19和引脚 E20上初始化时、不会出现瞬时高电平。

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 专家级、

    对不起! 其引脚为 B19、、不是 E19

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您提供的片段中可以看到正确的软件配置和寄存器值。

    您何时看到瞬时高电平? 是否在 CSL_REG32_WR ()写入 GPIO_DIR23寄存器后立即写入?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在将 padconfig 寄存器设置为 GPIO 模式之前尝试设置 GPIO 寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    系统引导模式为 SBL。我们可以 在 SBL 初始化中看到瞬时高电平。 如果我不在 SBL 中设置引脚 B20的方向。 MCU1_0应用初始化中也存在相同的现象。

    我已经尝试调整 padconfig 和方向配置的序列,但它是无效的。

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="540858" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463249/tda4ve-q1-the-tda4ve88t5aalzrq1-b20-has-a-transient-high-level-when-the-low-level-output-is-configured-as-following-picture-shows/5623210 #5623210"]

    我已经尝试调整 padconfig 和方向配置的序列,但它是无效的。

    [报价]

    "你说什么? 首先设置 GPIO 寄存器应防止这种行为、因为 Padconfig 尚未设置。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    无效意味着 瞬时高电平仍然存在

    此致!

    WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 在配置 GPIO 寄存器之前尝试设置 B20 padconfig 寄存器的 TX_DIS 位。 然后清除 TX_DIS 位。 TX_DIS 位关闭 IO 缓冲器 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    上述解决方案可以解决瞬时高电平的问题。 非常感谢!

    此致!

    WL.Wang