工具与软件:
问题:当配置了低电平输出时、TDA4VE88T5AALZRQ1 B20具有瞬态高电平、如下图所示
需要 TI 的帮助:查明 是 软件 配置 问题 还是 其它原因 导致 瞬态 高 电平
发出波形/ 硬件 外围 电路 :


软件 配置:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
问题:当配置了低电平输出时、TDA4VE88T5AALZRQ1 B20具有瞬态高电平、如下图所示
需要 TI 的帮助:查明 是 软件 配置 问题 还是 其它原因 导致 瞬态 高 电平
发出波形/ 硬件 外围 电路 :


软件 配置:

您好!
[报价 userid="540858" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463249/tda4ve-q1-the-tda4ve88t5aalzrq1-b20-has-a-transient-high-level-when-the-low-level-output-is-configured-as-following-picture-shows/5623210 #5623210"]我已经尝试调整 padconfig 和方向配置的序列,但它是无效的。
[报价]
"你说什么? 首先设置 GPIO 寄存器应防止这种行为、因为 Padconfig 尚未设置。
谢谢!
Neehar