This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:热复位

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463216/am620-q1-warm-reset

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好:

 我们希望了解如何操作 MCU (M4内核)和 soc (A53) 软件热复位。  

请参阅 《spruiv7b.pdf》- 6.3.5.2.3 SW_MAIN_WARMRSTz 复位和6.3.5.2.4 MCU_RESETz 复位、我是 这样看到但不知道如何操作寄存器、这些寄存器的地址在哪里?  例如: CTRLMMR_RST_CTRL、 我在哪里可以找到有关这些寄存器的更多惯性信息?   

 希望您的回复。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao!

    很抱歉回复延迟。

    通过 CTRL MMR 寄存器(WKUP 和 MCU)、您可以使 SOC SW WamReset。

    使用 HW 引脚、您可以进行 SOC HW 热复位(有关使该引脚处于低电平所需时间的更多详细信息、您可以查看 AM62X 的数据表)。

    有关 重置的更多详细信息、请查看下面的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407057/faq-reset-module-on-am64x-am243-am62x-soc

    以下章节中定义了寄存器地址。  

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好:

     感谢您发送这些有用的消息。  

     现在可以在 MCU 侧重置 soc、但不能 在 soc 侧重置 MCU、将两者重置。  M4F 内核不能单独复位吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。

    我们不能单独进行 MCU 内核复位、SoC 不支持该操作。

    请查看上述常见问题解答、其中提供了有关隔离的 M4F 内核和.m4F 内核中的 SOC 复位行为如何与 MAIN 域隔离的完整信息。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好:

     我明白了、非常感谢您!