工具与软件:
您好:
我们希望了解如何操作 MCU (M4内核)和 soc (A53) 软件热复位。
请参阅 《spruiv7b.pdf》- 6.3.5.2.3 SW_MAIN_WARMRSTz 复位和6.3.5.2.4 MCU_RESETz 复位、我是 这样看到但不知道如何操作寄存器、这些寄存器的地址在哪里? 例如: CTRLMMR_RST_CTRL、 我在哪里可以找到有关这些寄存器的更多惯性信息?
希望您的回复。
祝你一切顺利!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
我们希望了解如何操作 MCU (M4内核)和 soc (A53) 软件热复位。
请参阅 《spruiv7b.pdf》- 6.3.5.2.3 SW_MAIN_WARMRSTz 复位和6.3.5.2.4 MCU_RESETz 复位、我是 这样看到但不知道如何操作寄存器、这些寄存器的地址在哪里? 例如: CTRLMMR_RST_CTRL、 我在哪里可以找到有关这些寄存器的更多惯性信息?
希望您的回复。
祝你一切顺利!
您好、Xiao!
很抱歉回复延迟。
通过 CTRL MMR 寄存器(WKUP 和 MCU)、您可以使 SOC SW WamReset。
使用 HW 引脚、您可以进行 SOC HW 热复位(有关使该引脚处于低电平所需时间的更多详细信息、您可以查看 AM62X 的数据表)。
有关 重置的更多详细信息、请查看下面的常见问题解答。
以下章节中定义了寄存器地址。


此致、
Anil。