This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM623:需要的封装##39;焊盘/SMO 信息。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469570/faq-am623-package-s-pad-smo-information-needed

器件型号:AM623

工具与软件:

以下 E2E 常见问题解答中包含非常有用的信息、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203441/faq-am62a3-am62a3-q1-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started/5570559

我想为 AM6234ATCGHAALW (即 ALW 封装)提供相同的信息。

问题1:IC 焊盘类型、是 SMD 还是 NSMD?

问题2:假设答案1为 SMD、您是否提供封装的焊盘尺寸和 SMO 尺寸及其容差?

问题3:假设答案1是 SMD、并且由于我客户的 PCB 焊盘是 SMD、则是"建议封装互连直径与 PCB 之比"也是像  AM62A12AQMSIAMBRQ1那样为"1:1 (封装 SMO:PCB SMO)"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokkun:

    感谢您的提问。

    让我在内部向团队了解并向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokkun:

    请参阅以下输入。

    是的、此器件为 SMD。 请参阅以下尺寸。 我们建议的 SMO 比率为1:1。 请注意、我们有针对 NSMD 和 SMD 的建议焊盘图案
    ePOD 中提供。

    焊盘尺寸= 300um
    SMO = 250um

    www.ti.com/.../mpbgaw3a
    https://www.ti.com/lit/an/sprabb3/sprabb3.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokkun:

    请参阅以下内容–这在数据表的第261页。 页面底部可以看到 NSMD (非阻焊层限定)和 SMD (阻焊层限定)相关建议。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625.pdf

    此致、

    Sreenivasa