This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:使用 MIPI 虚拟通道的多摄像头输入

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485955/tda4ven-q1-multi-camera-input-using-mipi-virtual-channel

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:AM67A

工具与软件:

您好、TI 专家。

我有一个立体相机,它的设计使用 ser/DES 和每个图像通道混合一个 MIPI 物理端口。

我应该使用具有 ser/des 的虚拟通道流水线设计。

我可以获得一些示例源代码或有关此用例的指导文档吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用虚拟通道来区分这两个通道。 多摄像头示例是视觉应用中的一个很好的示例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您重放。

    我需要纠正我之前所说的内容。

    我用的是 J722S EVK、组成 TDA4VEN、AM67A 超级芯片。

    我误输入了器件名称。

    我使用 EdgeAI SDK、器件名称应为 AM67A。

    然后、我应该制作基于 v4l2的 Linux 内核驱动程序(+设备树)和应用程序。

    我知道、基于 RTOS SDK 的视觉应用不是应用 EdgeAI SDK。

    如果我有错误的知识, 请告诉我。

    此致、

    Kwak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwak:

    很 可能应该使用单独的/dev/项 来支持它、但我不能100%确定它。 在这里、我将请我的同事提供帮助。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwak:

    您需要使用媒体控制器配置路由
    请参阅以下脚本、该脚本为 rgbir 摄像头设置路由、该摄像头以不同的虚拟通道发送 RGB 和 IR 数据
    edgeai-gst-apps/scripts/TexasInstruments/edgeai-gst-apps 上的 setup_camera_ox05b.sh ·

    您正在使用的立体摄像机是否有 Linux 驱动程序?
    您能向我推荐一下 Linux 驱动程序吗、这样我就能更好地为您提供帮助吗

    此致
    Rahul T R