主题中讨论的其他器件:AM67A
工具与软件:
您好、TI 专家。
我有一个立体相机,它的设计使用 ser/DES 和每个图像通道混合一个 MIPI 物理端口。
我应该使用具有 ser/des 的虚拟通道流水线设计。
我可以获得一些示例源代码或有关此用例的指导文档吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家。
我有一个立体相机,它的设计使用 ser/DES 和每个图像通道混合一个 MIPI 物理端口。
我应该使用具有 ser/des 的虚拟通道流水线设计。
我可以获得一些示例源代码或有关此用例的指导文档吗?
谢谢你。
您好!
请您重放。
我需要纠正我之前所说的内容。
我用的是 J722S EVK、组成 TDA4VEN、AM67A 超级芯片。
我误输入了器件名称。
我使用 EdgeAI SDK、器件名称应为 AM67A。
然后、我应该制作基于 v4l2的 Linux 内核驱动程序(+设备树)和应用程序。
我知道、基于 RTOS SDK 的视觉应用不是应用 EdgeAI SDK。
如果我有错误的知识, 请告诉我。
此致、
Kwak
尊敬的 Kwak:
您需要使用媒体控制器配置路由
请参阅以下脚本、该脚本为 rgbir 摄像头设置路由、该摄像头以不同的虚拟通道发送 RGB 和 IR 数据
edgeai-gst-apps/scripts/TexasInstruments/edgeai-gst-apps 上的 setup_camera_ox05b.sh ·
您正在使用的立体摄像机是否有 Linux 驱动程序?
您能向我推荐一下 Linux 驱动程序吗、这样我就能更好地为您提供帮助吗
此致
Rahul T R