工具与软件:
大家好、团队成员:
我已经提出了一个问题 :SK-AM62:将闪存启动模式从八通道 SPI 更改为1S-1S-1S 模式-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
但尚未得到进一步的回应,因此提出了一个新的查询。
我有带 S28HS512T 闪存芯片的 AM62x 评估板。 我们的 VxWorks 映像仅支持 Uboot 的2023.04版本和2021.01版本。
此处、VxWorks 闪存驱动程序未连接、因为如果 uboot 访问闪存、它将无法与闪存芯片通信/传输消息。 当在 Uboot 中未针对读取/写入等任何操作访问闪存时、VxWorks 闪存驱动器会成功连接。
我们要求闪存芯片和闪存控制器重置为默认模式、即1s-1s 至1s 模式。 我们如何确保这一点、以及如何从 uboot 角度进一步调试这一点?
注:请参阅上面所附的链接以了解我们遵循的详细流程和命令。
谢谢。此致、
Hamsa L