This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:在 Uboot 下执行闪存操作后、检查 SPI 总线和闪存芯片并将其更改为默认模式

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485226/sk-am62-check-and-change-the-spi-bus-and-flash-chip-to-default-mode-after-flash-operations-in-uboot

器件型号:SK-AM62

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经提出了一个问题 :SK-AM62:将闪存启动模式从八通道 SPI 更改为1S-1S-1S 模式-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但尚未得到进一步的回应,因此提出了一个新的查询。

我有带 S28HS512T 闪存芯片的 AM62x 评估板。 我们的 VxWorks 映像仅支持 Uboot 的2023.04版本和2021.01版本。

此处、VxWorks 闪存驱动程序未连接、因为如果 uboot 访问闪存、它将无法与闪存芯片通信/传输消息。 当在 Uboot 中未针对读取/写入等任何操作访问闪存时、VxWorks 闪存驱动器会成功连接。  

我们要求闪存芯片和闪存控制器重置为默认模式、即1s-1s 至1s 模式。 我们如何确保这一点、以及如何从 uboot 角度进一步调试这一点?

注:请参阅上面所附的链接以了解我们遵循的详细流程和命令。

谢谢。此致、

Hamsa L