This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如果同时使用 CPSW2G 和 CPSW5G、以太网端口号顺序是什么

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484627/dra821u-what-will-be-the-ethernet-port-number-order-if-using-cpsw2g-and-cpsw5g-together

器件型号:DRA821U

工具与软件:

尊敬的 Champ:  

客户询问是否使用一个来自 CPSW2G 的端口和三个来自 CPSW5G 的端口、以太网端口顺序是否可由确定  

CPSW2G --> eth0  

CPSW5G --> eth1、eth2、eth3  

对于 CPSW5G、客户将使用 RGMII x3、而不使用 QSGMii。  

BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="9853" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484627/dra821u-what-will-be-the-ethernet-port-number-order-if-using-cpsw2g-and-cpsw5g-together "]

    客户询问是否使用一个来自 CPSW2G 的端口和三个来自 CPSW5G 的端口、以太网端口顺序是否可由确定  

    CPSW2G --> eth0  

    CPSW5G --> eth1、eth2、eth3  

    对于 CPSW5G、客户将使用 RGMII x3、而不使用 QSGMii。  

    [报价]

    是的、您的理解是正确的。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudheer,  

    是否需要您的帮助来确认硬件引脚布置是否将为 RGMii1、RGMii2、RGMii3 (针对 eth1、eth2和 eth3)、因为不存在采用此类布置的 EVM?  

    客户同时需要 PCIe 和 USB3、因此他们将使用3个 RGMII、后者将在客户目标板上进行验证。  

    他们希望确保硬件连接、以防出现意外。   

    CPSW5G0

    RGMII 1 -> RGMII 2 -> RGMII 3 -> RGMII 4.

    BR、丰富  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="9853" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484627/dra821u-what-will-be-the-ethernet-port-number-order-if-using-cpsw2g-and-cpsw5g-together/5708821 #5708821"]

    客户同时需要 PCIe 和 USB3、因此他们将使用3个 RGMII、后者将在客户目标板上进行验证。  

    他们希望确保硬件连接、以防出现意外。   

    CPSW5G0

    RGMII 1 -> RGMII 2 -> RGMII 3 -> RGMII 4.

    [报价]

    RGMII1是指 CPSW5G 的物理 MAC 端口1。
    请参阅部分的数据表 6.3.11 CPSW5G  对应于 MAC 端口的 RGMII 引脚。
    www.ti.com/.../dra821u.pdf

    ETH1、ETH2、ETH3接口无需为 MAC 端口1、MAC 端口2和 MAC 端口3。 我们可以根据需要在 Linux 设备树中映射任何端口到接口名称。

    此致、
    Sudheer