工具与软件:
尊敬的 Champ:
客户询问是否使用一个来自 CPSW2G 的端口和三个来自 CPSW5G 的端口、以太网端口顺序是否可由确定
CPSW2G --> eth0
CPSW5G --> eth1、eth2、eth3
对于 CPSW5G、客户将使用 RGMII x3、而不使用 QSGMii。
BR、丰富
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Champ:
客户询问是否使用一个来自 CPSW2G 的端口和三个来自 CPSW5G 的端口、以太网端口顺序是否可由确定
CPSW2G --> eth0
CPSW5G --> eth1、eth2、eth3
对于 CPSW5G、客户将使用 RGMII x3、而不使用 QSGMii。
BR、丰富
您好!
[报价用户 id="9853" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484627/dra821u-what-will-be-the-ethernet-port-number-order-if-using-cpsw2g-and-cpsw5g-together "]客户询问是否使用一个来自 CPSW2G 的端口和三个来自 CPSW5G 的端口、以太网端口顺序是否可由确定
CPSW2G --> eth0
CPSW5G --> eth1、eth2、eth3
对于 CPSW5G、客户将使用 RGMII x3、而不使用 QSGMii。
[报价]是的、您的理解是正确的。
此致、
Sudheer
Sudheer,
是否需要您的帮助来确认硬件引脚布置是否将为 RGMii1、RGMii2、RGMii3 (针对 eth1、eth2和 eth3)、因为不存在采用此类布置的 EVM?
客户同时需要 PCIe 和 USB3、因此他们将使用3个 RGMII、后者将在客户目标板上进行验证。
他们希望确保硬件连接、以防出现意外。
CPSW5G0
RGMII 1 -> RGMII 2 -> RGMII 3 -> RGMII 4.
BR、丰富
您好!
[报价 userid="9853" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484627/dra821u-what-will-be-the-ethernet-port-number-order-if-using-cpsw2g-and-cpsw5g-together/5708821 #5708821"]客户同时需要 PCIe 和 USB3、因此他们将使用3个 RGMII、后者将在客户目标板上进行验证。
他们希望确保硬件连接、以防出现意外。
CPSW5G0
RGMII 1 -> RGMII 2 -> RGMII 3 -> RGMII 4.
[报价]RGMII1是指 CPSW5G 的物理 MAC 端口1。
请参阅部分的数据表 6.3.11 CPSW5G 对应于 MAC 端口的 RGMII 引脚。
www.ti.com/.../dra821u.pdf
ETH1、ETH2、ETH3接口无需为 MAC 端口1、MAC 端口2和 MAC 端口3。 我们可以根据需要在 Linux 设备树中映射任何端口到接口名称。
此致、
Sudheer