工具与软件:
根据该指南、SBL 的调试模式已启用、如下3张屏幕截图所示(进行了更改)。 无其他更改。
刷写工具应该没有问题。



闪烁与 orig。 运行良好。 SBL 成功加载系统固件的 OPSI 映像

使用调试 tiimage 进行刷写不起作用。 FlashOpen 失败。 如果 在 main ()的开头设置 Debug_spinLock()、则在加载固件之前。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
根据该指南、SBL 的调试模式已启用、如下3张屏幕截图所示(进行了更改)。 无其他更改。
刷写工具应该没有问题。



闪烁与 orig。 运行良好。 SBL 成功加载系统固件的 OPSI 映像

使用调试 tiimage 进行刷写不起作用。 FlashOpen 失败。 如果 在 main ()的开头设置 Debug_spinLock()、则在加载固件之前。

您好!
[报价 userid="520006" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477932/tda4vh-q1-rtos-sdk-10_01-sbl-debug-tiimage-comes-error "]使用调试 tiimage 进行刷写不起作用。 FlashOpen 失败。 如果 在 main ()的开头设置 Debug_spinLock()、则在加载固件之前。
[报价]调试 tiimage 工作正常,似乎你的代码卡在 Debug_spinLock()函数中。
为您的函数设置一些 sbl_log()以使其更易于理解、并在 sbl_component.mk 文件上设置日志级别3以在 UART 控制台上获取完整的 sbl 日志。
# SBL log level # no logs = 0, only errors =1, normal logs = 2, all logs = 3 SBL_CFLAGS += -DSBL_LOG_LEVEL=3
此致、
Karthik
Hallo、我们认为问题可能出在 OSPI NOR 和 NAND 的多路复用器中。
对于板、我们有3个闪存器件。 如何通过启动来选择器件。 根据我的理解、XSPI 模式是通过 SW11和 SW7设置的、但 XSPI 意味着对于 OSPI0或 OSPI 1、MCU R5F 的 ROM 代码是否会检测到它? 如何设置 FLASH 寄存器的 MUX? CCS Studio 调试和闪存专用。
提供详细信息。 相关信息?
您好!
是、e5
什么是 e5? 如果您能分享您的 3个闪存器件详细信息、您的定制电路板会怎么样?
此致、
Karthik
抱歉、它是 TI 的修订版 E5 EVM 板。 非第三方开发板。 我认为这个定制的电路板是 TI 电路板。
您好!
进行设置根据我的理解、XSPI 模式是通过 SW11和 SW7
是的、ROM 引导加载程序(RBL)根据 SW11和 SW7设置的引导模式引脚来确定闪存器件。
我们如何知道启动时选择了哪个器件
您可以 检查 devstate (. CTRLMMR_WKUP_DEVSTAT )注册以了解选择了哪个设备、它将 反映您的 引导模式。
XSPI 表示 OSPI0或 OSPI 1
它是 OSPI0。
MCU R5F 的 ROM 代码是否能检测到它?
有。 您可以参考 software-dl.ti.com/.../boot_k3.html 链接吗
[报价 userid="520006" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477932/tda4vh-q1-rtos-sdk-10_01-sbl-debug-tiimage-comes-error/5701543 #5701543"]如何设置 FLASH 寄存器的 MUX? CCS Studio 调试和闪存专用。
[报价]ROM 代码根据所选的引导模式引脚配置 MUX。 以及 GEL 脚本来设置 CCS 中的 MUX 寄存器。
此致、
Karthik
尊敬的 Z.Xia:
ROM 如何知道它来自 NAND 或 NOR? 它来自 SW2.1?[/QUOT]是的、 当 SW2.1导通时、这是 NAND 引导模式、NAND 也使用 OSPI0。
如何选择 OPSI1、因为 XSPI 仅用于 OPSI0?OSPI1由 QSPI 闪存使用。
此致、
Karthik
[/quote]
尊敬的 Z.Xia:
由于 EVM 设置章节未提及 QSPI 模式、只有 XSPI 模式、但现在已说明
该主题是否需要任何帮助? 如果没有、您可以关闭该主题?
此致、
Karthik