请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
尊敬的 TI:
在文档中、我发现 CTSET 连接到调试子系统、那么 CTSET 的调试子系统的输入源是什么?
CTSET 会在收到某条消息时重置电路板。
3.如何模拟 CTSET 的输入进行测试? 
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
在文档中、我发现 CTSET 连接到调试子系统、那么 CTSET 的调试子系统的输入源是什么?
CTSET 会在收到某条消息时重置电路板。
3.如何模拟 CTSET 的输入进行测试? 
谢谢!
Biao、
我已经获得了设计团队关于此功能的反馈。 这是一个非常复杂的主题、遗憾的是文档有限、无法找到软件示例。
器件上的调试子系统可用于为 CTSET 提供输入、该 CTSET 可以使 VPAC IP 的事件生效、如 TRM 的表7-33中所述。 这仅与 VPAC IP 连接、不会导致电路板复位。
如前所述、目前没有关于如何使用此功能的示例、因此支持非常有限。 希望这有助于澄清 CTSET 块的意图。
谢谢!
Chris