This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:VPAC 中 CTSET 的输入源是什么

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470540/sk-am62a-lp-what-is-the-input-source-of-ctset-in-vpac

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 TI:

在文档中、我发现 CTSET 连接到调试子系统、那么 CTSET 的调试子系统的输入源是什么?
CTSET 会在收到某条消息时重置电路板。
3.如何模拟 CTSET 的输入进行测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberts:

    您能帮助研究这个案例吗? 客户正在等待您的回复、如果需要、请重新分配、也请帮助。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    对反应延迟深表歉意。 我正在与设计团队讨论此问题、将通过 e2e 进行跟进。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    我想补充一点、现在仍在等待设计团队的反馈。 希望在下周早些时候提供该演示文稿、并将在这里分享。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    我已经获得了设计团队关于此功能的反馈。 这是一个非常复杂的主题、遗憾的是文档有限、无法找到软件示例。

    器件上的调试子系统可用于为 CTSET 提供输入、该 CTSET 可以使 VPAC IP 的事件生效、如 TRM 的表7-33中所述。 这仅与 VPAC IP 连接、不会导致电路板复位。

    如前所述、目前没有关于如何使用此功能的示例、因此支持非常有限。 希望这有助于澄清 CTSET 块的意图。

    谢谢!

    Chris