工具与软件:
您好、TI 专家:
SDK:0902
电路板:tda4_evm
现在、我的 mcu1_0需要使用 ospi 总线、现在我还需要在 uboot 下使用 ospi 总线。 我想在 uboot 使用 ospi 总线之前暂停 mcu1_0 (我认为这可以避免 ospi 冲突)。 那么、如何在 uboot 下暂停 MCU1_0的运行?
此致
伊森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brijesh
您是指从两个内核 mcu1_0和 a72使用 Ospi 外设吗? [报价]是、我需要 uboot 和 mcu1_0中的 ospi
[/quote]即使不是同时使用、也不推荐使用。 是否有可能实现 IPC 将 ospi 数据从一个核心获取到另一个核心并仅使用来自一个核心的 ospi? [报价]但 uboot 没有 IPC 函数、那么如何在 uboot 中使用 IPC?
此致
伊森
您好、Brijesh
您从 mcu1_0读取它、将它存储在某个固定位置、然后从 uboot 读取此数据?
这不是一种好方法。
我的问题的根源是:我的 mcu1_0正在 XIP 上运行、但我想升级 mcu1_0的 AB 分区
例如:mcu1_0_A 在0x501c0000 - 0x508BFFFF 下运行
mcu1_0_B 在0x508C0000----上运行 0x50AC0000
在 mcu1_0_A 运行时、我要升级。 我如何在 mcu1_0_A 中读取和写入 mcu1_0_B 的闪存地址?
祝你一切顺利
伊森
您好、Brijesh
好、但您的闪存首先是否支持此机制? [报价]我使用 tda4_evm 电路板。
因此板载 ospi 闪存应支持该机制。
[报价 userid="555442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475126/tda4vm-uboot-disable-mcu1_0/5669817 #5669817"]或者示例:mcu1_0_A 的运行地址为0x501c0000 - 0x508BFFFF mcu1_0_B 在0x508C0000----上运行 0x50AC0000 在 mcu1_0_A 运行时、我要升级。 如何在 mcu1_0_A 中读取和写入 mcu1_0_B 的闪存地址?[/QUOT]您能帮助实现此函数吗?
我曾尝试在 mcus 中引用此演示:can_profile_xip_FOTA、但 TI 专家未给我提供支持。
祝你一切顺利
伊森
您好、Brijesh
此演示在 TDA4VM 上是否受支持?
是、这是 TDA4VM (J721e)的演示
、我认为不支持此功能。 [报价]该演示支持此功能。
[报价 userid="555442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475126/tda4vm-uboot-disable-mcu1_0/5669817 #5669817"]例如:mcu1_0_A 的运行地址为0x501c0000 - 0x508BFFFF mcu1_0_B 在0x508C0000----上运行 0x50AC0000 在 mcu1_0_A 运行时、我要升级。 如何在 mcu1_0_A 中读取和写入 mcu1_0_B 的闪存地址?[/QUOT]您能帮助实现此函数吗? 我认为这对于 TI 专家来说很容易。此致
伊森
您好、Brijesh
我必须向团队咨询此应用程序的相关事宜。 [报价]是否有任何来自 TI 专家的建议?
此致
伊森
您好、Brijesh
我必须向团队咨询此应用程序的相关事宜。 [报价]是否有任何来自 TI 专家的建议?
此致
伊森
您好、Brijesh
我仍在检查此应用程序是否仍受支持
这个问题已经持续了将近两个星期。
仍然没有 TI XIP 专家对此提供任何建议?
我认为对于 TI XIP 专家来说、这个问题非常简单、他们可以快速提供一个临时的简单演示。
此致
伊森
您好、Brijesh
这正是我们想要弄清楚的。 [报价]这需要尽快得到确认。 这个问题对我们的团队非常重要。
此致
伊森
你好、伊森
TDA4VM 具有可使用的额外512kb SRAM、以下是 TDA4VM 的捕获

您可以参考此图中的 TRM:

关于该 SRAM、请参阅下面的 e2e 内容
(+) TDA4VM:主域中 R5F 内核上的 RAT 配置- Continental ADCU5 Jacinto 论坛- Continental - ADCU5 - TI E2E 支持论坛
此致
Semon
你好、伊森
请参阅此 zip 文件以检查如何写入 ospi 闪存。
e2e.ti.com/.../can_5F00_profile_5F00_xip.zip
此致
Semon
您好、Semon
感谢您的答复
请参阅此 zip 文件以查看如何编写 ospi flash。
我会尝试它。 非常感谢
此致
伊森