This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:通过 MCU/MPU 进行 AM6548 GPIO 访问

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486989/am6548-am6548-gpio-access-via-mcu-mpu

器件型号:AM6548

工具与软件:

您好!

我有一个与 AM6548相关的问题。

GPIO GPIO0_x 和 GPIO1_x 是否可通过 MCU 进行访问和通过 MPU 进行访问(可能可访问或可操作)?

非常感谢您的帮助。

此致、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian

    [报价 USERID="646184" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486989/am6548-am6548-gpio-access-via-mcu-mpu "GPIO GPIO0_x 和 GPIO1_x 是否可以通过 MCU 访问并通过 MPU 访问(可能可访问或可操作)?[/QUOT]

    从 AM65x TRM 中、我可以看到没有分配给 MCU 域的 GPIO 模块。 GPIO0和 GPIO1模块分配给主域、WKUP_GPIO0分配给 WKUP 域。  

    请参阅下图。

    此外、主域 GPIO 和 MCU 域之间没有中断连接。 请参阅下图。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您提供的信息、这些信息有助于我们向前发展。

    此致、
    Sebastian