This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4H SDK 9.2.5上运行默认多摄像头应用时遇到工件。

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483574/tda4vh-q1-getting-artifacts-while-running-the-default-multi-cam-app-on-tda4h-sdk-9-2-5

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在运行 TI 提供的默认多摄像头应用、我注意到屏幕上出现了图像伪影、如下图所示。   

问题:

问题1。  为什么我们只在第一次运行应用程序时才在屏幕上看到伪影、而在随后的运行中却看不到?   

谢谢!

Vaishnavi

e2e.ti.com/.../WIN_5F00_20250306_5F00_07_5F00_08_5F00_32_5F00_Pro.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    此问题是否持续发生、例如在重新启动后、您第一次看到伪影或在电源循环后出现伪影、以及摄像头硬件设置是什么。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    是的、每次下电上电后都会持续发生这种情况、和

    摄像头硬件设置:在为传感器2MP (AR0233)和8MP (AR0820)摄像头配置的融合板1和2 FPD Link3上进行了测试、并遇到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    您能否请检查是否在最新的 SDK 10.01中发生这种情况、如果出现错误、则在执行"source ./vision_apps_init.sh"后共享引导日志和应用日志

    此致、
    Gokul