主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在进行 TDA4VH-Q1引脚排列、当我将 VDDSHV1_MCU 的电源域设置为1.8V 时、就会显示有关 MDC/MDIO 的两条警告、如下所示的捕获、怎么了? 该 EVM 还使用1.8V 来实现 VDDSHV1_MCU 电源域、使用3.3V 来进行 MDIO 上拉。
另一个问题是、Rx (红色标记)的用途是什么? 如何配置它?
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在进行 TDA4VH-Q1引脚排列、当我将 VDDSHV1_MCU 的电源域设置为1.8V 时、就会显示有关 MDC/MDIO 的两条警告、如下所示的捕获、怎么了? 该 EVM 还使用1.8V 来实现 VDDSHV1_MCU 电源域、使用3.3V 来进行 MDIO 上拉。
另一个问题是、Rx (红色标记)的用途是什么? 如何配置它?
谢谢!


很抱歉延迟-分配的资源将在下周离开办公室。 我加载了 SysConfig 工具、看到了相同的警告。 我可以确认 MCU_MDIO 确实在与 VDDSHV2_MCU 相同的 IO 电压下工作、可以是1.8V 或3.3V。 请注意、您的 E2E 注释提到了 VDDSHV1_MCU、但 MCU_MDIO 引脚分配给 VDDSHV2_MCU。 在 TI 的 EVM 上、VDDSHV2_MCU 由3.3V 电源供电、因此 MCU_MDIO 接口也可以在3.3V 下运行。