This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1的 TI SysConfig 工具用法

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484605/tda4vh-q1-ti-sysconfig-tool-usage-for-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在进行 TDA4VH-Q1引脚排列、当我将 VDDSHV1_MCU 的电源域设置为1.8V 时、就会显示有关 MDC/MDIO 的两条警告、如下所示的捕获、怎么了? 该 EVM 还使用1.8V 来实现  VDDSHV1_MCU 电源域、使用3.3V 来进行 MDIO 上拉。

另一个问题是、Rx (红色标记)的用途是什么? 如何配置它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我加入了硬件专家的行列。 请预计在一两天内回复。

    谢谢!
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何来自硬件专家的反馈? 我们将冻结设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟-分配的资源将在下周离开办公室。  我加载了 SysConfig 工具、看到了相同的警告。  我可以确认 MCU_MDIO 确实在与 VDDSHV2_MCU 相同的 IO 电压下工作、可以是1.8V 或3.3V。  请注意、您的 E2E 注释提到了 VDDSHV1_MCU、但 MCU_MDIO 引脚分配给 VDDSHV2_MCU。  在 TI 的 EVM 上、VDDSHV2_MCU 由3.3V 电源供电、因此 MCU_MDIO 接口也可以在3.3V 下运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我的警告与 分配给 VDDSHV2 (3.3V)的主 MDIO/MDC 引脚 AE36/AE37有关、SysConfig 工具会将这两个引脚置于 CPSW9X 模块上、而 CPSW9X 的其他引脚为1.8V、因此存在两个警告。

    如果设计正常、我可以看到这两条警告。

    另一个问题是、Rx (红色标记)的用途是什么? 如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与主域类似、MDIO 信号分配给了 VDDSHVx IO 组、并将在该电压下运行。  因此、如果 VDDSVH2由3.3V 供电、那么 MDIO 将在3.3V 下运行。  每个 LVCMOS IO 上都有一个启用/禁用输入缓冲器的选项。  对于 MDIO (和大多数信号)、请保持启用状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    由于 MDIO1_*引脚 为3.3V、因此可以抑制该警告。

    这是该工具的一个已知"错误"。 由于所选的首选电压(1.8V)与引脚电压(3.3V)不同、因此会出现警告。 由于工具如何对引脚进行分组、可能会发生此类警告、并且在这种情况下可以抑制此类警告。