请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 工具与软件:
TRM 为 RMII 提供了内部 clkout0或外部50MHz 时钟连接。 clkout0是否符合 RMII 时钟要求? 如果我的内存正确、数据表中没有这样的字符数据、那么它应为+-50ppm。
对于 EtherCAT 主站用例、内部和外部50MHz 时钟之间的哪一个更好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TRM 为 RMII 提供了内部 clkout0或外部50MHz 时钟连接。 clkout0是否符合 RMII 时钟要求? 如果我的内存正确、数据表中没有这样的字符数据、那么它应为+-50ppm。
对于 EtherCAT 主站用例、内部和外部50MHz 时钟之间的哪一个更好?