This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:用于 RMII 50MHz 时钟的 CLKOUT0

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488139/dra821u-clkout0-for-rmii-50mhz-clock

器件型号:DRA821U

工具与软件:

TRM 为 RMII 提供了内部 clkout0或外部50MHz 时钟连接。 clkout0是否符合 RMII 时钟要求? 如果我的内存正确、数据表中没有这样的字符数据、那么它应为+-50ppm。

对于 EtherCAT 主站用例、内部和外部50MHz 时钟之间的哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    未验证 RMII 时钟输出是否符合抖动规格。 您应该考虑使用具有所需 RMII 抖动规格标准的外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、RMII 标准没有抖动规格;您可以考虑抖动规格高于50ppm 的外部时钟、以考虑长期温度、工艺和老化漂移、可能为30ppm 左右。