工具与软件:
你好
在 PCIe 端点的情况下、PCIe REFCLK 仅用作输入。
在 PCIe 根复合体的情况下,由于这个 线程 REFCLK 可以作为 SR2.0上的输出,但它是否可以只用作输入,尊重这种架构(将 FPGA 替换为 AM64 )? :

感谢您的反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Thierry、
我不是 TI、但我在 AM64x 和 PCIe 方面有一定的经验。
自版本 A 以来、TI 的 AM64x EVM 默认将 PCIe 参考时钟作为 AM64x RC 和 EP 的输入。在这些电路板上、有一个100 MHz 时钟发生器、用于将 AM64x SERDES0_REFCLK0P/N 作为输入进行馈送、并为 PCIe 连接器上的 REFCLK+-提供时钟。
只有早期的 E2版本才将 SERDES0_REFCLK0P/N 直接连接到 PCIe 连接器、因此需要 AM64x 提供 REFCLK 作为其引脚上的输出。
此致、
Dominic