This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:根复合体模式下的 PCIe REFCLK 输入

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487077/am6442-pcie-refclk-input-in-root-complex-mode

器件型号:AM6442

工具与软件:

你好

在 PCIe 端点的情况下、PCIe REFCLK 仅用作输入。

在 PCIe 根复合体的情况下,由于这个 线程 REFCLK 可以作为 SR2.0上的输出,但它是否可以只用作输入,尊重这种架构(将 FPGA 替换为 AM64 )?  :

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、如果将 FPGA (A&B)替换为 AM64 (A&B) 、并且两个器件都接收相同的外部 REFCLK 作为输入、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!
    那么、完全可以肯定的是、AM64能够在根复合体模式下支持 PCIe REFCLK、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    我不是 TI、但我在 AM64x 和 PCIe 方面有一定的经验。

    自版本 A 以来、TI 的 AM64x EVM 默认将 PCIe 参考时钟作为 AM64x RC 和 EP 的输入。在这些电路板上、有一个100 MHz 时钟发生器、用于将 AM64x SERDES0_REFCLK0P/N 作为输入进行馈送、并为 PCIe 连接器上的 REFCLK+-提供时钟。

    只有早期的 E2版本才将 SERDES0_REFCLK0P/N 直接连接到 PCIe 连接器、因此需要 AM64x 提供 REFCLK 作为其引脚上的输出。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它能够支持