主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
尊敬的女士/先生:
如 SDK 文档中的 BootApp 流程所示、为了加载和启动 Linux 内核、需要 ATF 和 OPTEE: 5.4.引导 HLOS—平台开发套件(PDK)- Jacinto 用户指南
在 TDA4VM 文档第13页中、我们提到了某些 MSMC 区域为 MPU1上的 ATF 保留。 TDA4AL 或 TDA4VE 也是如此吗? 请您也分享这些硬件的文件吗?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1665.spradc1.pdf

我们与 Greenhills 讨论了 ATF 和 OPTEE 的要求、没有开始操作系统的要求。 由于 ATF 和 OPTEE 是与安全相关的库、因此我们打算使用 TIFS 进行安全引导、并使用自定义 HSM 来实现其他安全功能。
请澄清是否有在 A72内核上加载这些库的任何特定硬件要求?
谢谢。此致、
Mitesh Adesara