请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
你好
我们使用的是 SDK 版本10、当前的 SD 卡引导模式可以正常启动。
现在、我们要尝试 OSPI + UFS 引导模式。 我们已经完成了以下操作:
- 从 SD 卡引导分区将 tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img 和 sysfw.itb 写入其相应的闪存地址

- 格式化 UFS、然后将整个 rootfs 从 SD 卡复制到 UFS
当前结果是:Linux UART 或 MCU UART 都没有输出。