工具与软件:
你(们)好
这是我第一次调优 ISP ,我可能会遇到很多问题,我希望你能帮我,或者有 ISP 培训,我能参与
问题分类 [sensor]_properties.txt configuration 1. line_mode与WDR_mode的定义及选择条件? 2. WDR_BIT_DEPTH: 一般是20 or 24 应该怎么选择? 3. WDR_KNEE_X/WDR_KNEE_Y的定义及怎么填写? 4. BLACK_PRE/BLACK_POST的定义及怎么填写? 5. H3A_INPUT_LSB的定义及怎么填写? Black Level Correction 1. 目前操作方法是用手捂住镜头,捕获raw图像,请问这种操作对吗?或是需要在什么条件下的暗箱进行操作? 2. 需要捕获多个曝光增益下的图片测试吗? H3A 1. 根据文档描述,定焦摄像头不需要多余的H3A步骤,请问AWB及AE也不需要调试吗? CFA+WDR 1. 根据文档描述,此软件只支持RGGB 及 RCCB ,请问可以支持BGGR格式吗? 2. CFA的选项卡中各项说明?是否只需选择默认值? 3. WDR和GLBCE的选项卡中各项说明及如何填写? AWB 1. 如果图像采用压缩型宽动态范围(WDR)格式,需要一个分段线性(PWL)拐点文件,如何获得PWL文件? 2. Choose Flash Setting/Max Horizontal Paxels/Max Vertical Paxels/WDR Gamma % in RAWFE (100*G)的定义及怎么填写? Color Correction 1. 如何获得伽马对比度查找表? EE 1. 从文档中不太理解边缘增强的三块区域具体应该怎么调试,需要此模块调试的具体讲解 LDC 1. 如何获得LDC LUT file? 2. LDC的调试参数应该按什么标准填写? LSC 1. 如何获得LSC Input Table? GAMMA 1. Gamma LUT一般是选择标准的还是用户自定义的?如果是用户自定义的,这个表怎么获得? DPC 1. 缺陷像素校正参数如何修改?
非常感谢您,期待您的回复!