This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:eDP 驱动程序6400*1800显示解决方案咨询

Guru**** 2468110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487944/tda4vm-edp-driver-6400-1800-display-solution-consultation

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我有一个使用 SDK 版本8.0.0.37的历史项目。 现在我想快速修改它以支持6400*1800 60Hz 显示器。

但是、我在 TRM 中看到 EDP 的最大输出时钟为600Mhz、但我要输出的 pclk 已经超过600Mhz。 它是否仍能正常工作?

这是我的系统图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    否、由于 TRM 显示支持的最大时钟高达600MHz、因此它无法支持超出600MHz 的像素时钟。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我本来以为可以通过 DSC 压缩、但是软件目前没有安装此功能。 我已经澄清了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lin。 还有其他关于该主题的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您可以关闭此帖子。