请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
我有一个使用 SDK 版本8.0.0.37的历史项目。 现在我想快速修改它以支持6400*1800 60Hz 显示器。
但是、我在 TRM 中看到 EDP 的最大输出时钟为600Mhz、但我要输出的 pclk 已经超过600Mhz。 它是否仍能正常工作?
这是我的系统图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个使用 SDK 版本8.0.0.37的历史项目。 现在我想快速修改它以支持6400*1800 60Hz 显示器。
但是、我在 TRM 中看到 EDP 的最大输出时钟为600Mhz、但我要输出的 pclk 已经超过600Mhz。 它是否仍能正常工作?
这是我的系统图