This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:Main2_1正在从 CPSW-9G 接收以太网有效载荷中的额外数据字节

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485408/dra829v-main2_1-is-receiving-additional-data-bytes-in-eth-payload-from-cpsw-9g

器件型号:DRA829V

工具与软件:

88q5050的端口1和端口2正在进行入口监视、而端口7是目标端口。

我们观察到有效负载中的其他字节、类型也被更改为高值、不同的场景 lenth 和字节是不同 的。

输入

详细信息视图
[-]以太网
|目标:02:C4:46:18:1E:02
来源:02:C4:46:18:1E:01.
类型: IPv4 0800
[-]有效载荷
|长度46字节
| 45 00 00 2E 00 40 00 40 11 3A C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A FF BA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

输出

目标地址:0x02c446181e02
源地址:0x02c446181e01
类型/长度:0x8100
有效载荷:0x018f91000000840c000108004500002e0000400040113ac000000000000000000000001affba00000000000000000000000000000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经在下面的 E2E 中解决了这一问题。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454932/dra829v-ep2000-main2_1-is-receiving-corrupted-frame-from-cpsw-9g

    请检查一次。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    以上更改已存在、是否需要任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述更改已存在、任何其他设置都需要?

    索引7以上表示 MAC 端口8。 我在下面的主题中进行了说明、请检查以获取参考。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471756/dra829v-ep2000-main2_0-ethfw-rtos-sdk-10-1-need-to-receive-any-data-from-mac-interface-regardless-of-mac-addr-or-vlan-non-vlan

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    更正 索引6后表示 MAC 端口7已删除两个字节、但仍存在其他字节。

    现在"Type"为0x9100、其他数据与突出显示的数据相同。

    注意:在外部交换机中、我们建立了基于端口的 VLAN 时、会出现这种额外的提示

    1069:[0]<EtherType><12:45:12.221> Eth_Rx ocial: len: 54, bcast: no, 2025年03月17日:0x9100
    1070:[0] 2025年03月17日<MAC><12:45:12.222>[Main2_1] src_MAC_addr:2:C4:46:18:1e:1、dst_MAC_addr:2:C4:46:18:1e:2
    1071:[0]<MainApp><12:45:12.223>[Main2_1] 2025年03月17日:Eth_Rx 联络内容如下
    1072:[0] 2025年03月17日><12:45:12.223> 0x0 0x0 0x84 0xc 0x0 0x1 0x8 0x0 0x45 0x0
    1073:[0] 2025年03月17日<D><12:45:12.223> 0x0 0x2e 0x0 0x0 0x40 0x0 0x40 0x11 0x3a 0xc0
    1074:[0] 2025年03月17日><12:45:12.224> 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
    1075:[0]< 2025年03月17日><12:45:12.224> 0x0 0x0 0x0 0x1A 0xff 0xba 0x0 0x0 0x0 0x0
    1076:[0] 2025年03月17日><12:45:12.225> 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
    1077:[0] 2025年03月17日><12:45:12.225> 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意:在外部交换机中、我们将基于端口的 VLAN

    EtherType 9100无效。 "那你打算怎么办?" 是否添加了任何静态 VLAN 条目。

    当您将数据从端口1、端口2镜像到端口7时、与端口1、端口2相关的所有 VLAN 条目都应包含端口7、并且端口7和主机端口上的出站状态也应为该 VLAN 的一部分。

    此外、请咨询此问题的支持工程师。

    此致、
    Sudheer