This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:在 u-boot 中使用 USB 3.0超高速以实现快速引导传输

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488443/j722sxh01evm-use-usb-3-0-super-speed-in-u-boot-for-fastboot-transfer

器件型号:J722SXH01EVM
Thread 中讨论的其他器件:AM67

工具与软件:

您好!

我要使用 AM67上的超速 u-boot 测试图像的刷写。

所有代码的编写都与应支持 USB 3.0一样、但器件会自动切换到2.0速度。

我正在使用 AM67 EVB、想要了解这是否可行?

从 EVB 文档中可以看到、默认为2.0。 我尝试手动设置该引脚以将多路复用器切换到3.0速度、但通信中断。

=>快速引导0
G_dnl_register:g_dnl_driver.name = usb_dnl_fastboot
G_dnl_bind:gadget:0x00000000ffa9dea8 cdev:0x00000000ffa9e790
USB_ADD_CONFIG:添加配置#1 "USB_dnload"/00000000ffab4300
G_dnl_do_config:配置:0x00000000ffab4300复合器件:0x00000000ffa9e790
将"f_fastboot"/00000000ffab4440添加到配置"usb_dnload"/00000000ffab4300
CFG 1/00000000ffab4300 速度:超高全速
usb_add_config:接口0 = f_fastboot/00000000ffab4440
g_dnl_bind:为控制器"dwc3-gadget"调用 usb_gadget_connect
usb_dnl_fastboot:就绪
compose_suspend:挂起
非核心控制 reqc0.40 v0000 i0004 L16
SET_CONFIG:高速 配置#1:usb_dnload
RESET_CONFIG:
解除绑定函数'f_fastboot'/00000000ffab4440
g_dnl_unbind:为控制器"dwc3-gadget"调用 usb_gadget_disconnect

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持这种模式、因为对于小工具驱动程序、DFU 和快速引导将是"UFP"模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    我在专家里循环。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    很抱歉这么晚才回复。

    您是否可以尝试添加下图中提供的补丁并检查它是否正常工作。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我要关闭这个、它不支持它。