Thread 中讨论的其他器件:AM67
工具与软件:
您好!
我要使用 AM67上的超速 u-boot 测试图像的刷写。
所有代码的编写都与应支持 USB 3.0一样、但器件会自动切换到2.0速度。
我正在使用 AM67 EVB、想要了解这是否可行?
从 EVB 文档中可以看到、默认为2.0。 我尝试手动设置该引脚以将多路复用器切换到3.0速度、但通信中断。

=>快速引导0
G_dnl_register:g_dnl_driver.name = usb_dnl_fastboot
G_dnl_bind:gadget:0x00000000ffa9dea8 cdev:0x00000000ffa9e790
USB_ADD_CONFIG:添加配置#1 "USB_dnload"/00000000ffab4300
G_dnl_do_config:配置:0x00000000ffab4300复合器件:0x00000000ffa9e790
将"f_fastboot"/00000000ffab4440添加到配置"usb_dnload"/00000000ffab4300
CFG 1/00000000ffab4300 速度:超高全速
usb_add_config:接口0 = f_fastboot/00000000ffab4440
g_dnl_bind:为控制器"dwc3-gadget"调用 usb_gadget_connect
usb_dnl_fastboot:就绪
compose_suspend:挂起
非核心控制 reqc0.40 v0000 i0004 L16
SET_CONFIG:高速 配置#1:usb_dnload
RESET_CONFIG:
解除绑定函数'f_fastboot'/00000000ffab4440
g_dnl_unbind:为控制器"dwc3-gadget"调用 usb_gadget_disconnect