This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:DRA829VMT0CALFRQ1

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474470/dra829v-q1-dra829vmt0calfrq1

器件型号:DRA829V-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829DRA821

工具与软件:

您好!

我们已经看到 VSYS_MCUIO_3V3 (U22)和 VSYS_IO_3V3 (U6)存在泄漏问题。 两个电源 轨均由 VSYS_3V3供电、每个电源轨由负载开关控制(请参阅随附的原理图)。   

在禁用 PMIC_EN 期间、我们可以看到 VSYS_IO_3V3上的电压仅下降到~1、76V、而 VSYS_MCUIO_3V3下降到~1、5V (请参阅随附的图片1和2)。

我们已经验证了两个负载开关 U6和 U22已通过控制信号完全禁用(已确认低电平状态)。  

对于 VSYS_MCUIO_3V3、我们发现、当 VOUT_LDOVINT (PMICA 和 PMICB)被禁用(LP_STANDBY_SEL=1)时、漏电压降至~0.8V。  

我们 移除了 连接到 VSYS_IO_3V3的所有外设、只能在不同的负载(外设)与电源轨断开连接时看到电压增加。

我们现在的结论是、泄漏源 仅来自 MPU (DRA829VMT0CALFRQ1)。  

上电和断电序列受此泄漏影响、 不能满足 DRA829数据表中断电/上电时序图的要求。

我们的测试没有看到任何对性能产生影响的负面影响、但由于上电和 断电顺序未得到满足、我们希望您对此进行确认

数据表的说明。  

如果电源轨(VSYS_MCUIO_3V3和 VSYS_IO_3V3 )未完全关闭、这是否会以任何方式影响性能?  

感谢您的支持!

此致

/Mathias Sixtander

Picture1: VSYS_MCUIO_3V3上的泄漏电流

Picture2:VSYS_IO_3V3上出现泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    我们有时会看到 SoC vddshv*电源轨在一个或多个相应的 IO 被仍可能通电的外部电路拉/驱动时"被拖"。  例如、如果 BOOTMODE 引脚被拉至"错误"的外部3.3V 电源、而该电源在 SoC 的3.3V 电源轨未通电时仍处于通电状态。  

    您能检查一下吗?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    感谢您提供的信息! 是的、我们将尝试进行检查。

    此致

    /Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、所有 TDA4x、DRA829和 DRA821 DM 都将更新。 建议的断电时序将添加第二个立即关断选项。 这样就可以在 PORz 信号被置为低电平后的1us 延迟后以任何顺序禁用所有 SoC 电源、因此、在 PORz 信号被置为低电平后、电源处于各种电压电平不会影响 SoC 可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    正如您所解释的、我们可以看到、当其中一个 bootmode 引脚被拉至3.3V 电源时、SoC vddshv 电源轨被"拖动"、而当 SoC 的3.3V 电源轨未上电时、该电源仍处于通电状态。 感谢您提供有关此问题的信息。 我们现在还有一个问题。

    在进行 PMIC 循环时 、我们可以看到 相应的 IO 遵循 vddshv 电压。  您能否确认  在 PMIC 周期内、当 vddshv 变为低电平时、IO 已拉至低电平? 遗憾的是、 DRA829和 MCU 之间连接的信号在  SoC vddshv 丢失期间需要处于高阻抗状态。

    此致

    /Mathias