This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:PSDK 9.2:模型验证问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387120/tda4vl-q1-psdk-9-2-model-validation-issues

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

尊敬的先生:

我们有一个自定义的 onnx 模型,可以在 tidl_j721e_08_02_00_11 (PSDK 8.2)中正常运行

但当使用 PSDK 9.2 (J721S2)导入相同模型时、我们在 PC 仿真中通过其输出观察垃圾值。

我们还观察到、使用 PSDK 8.2在同一模型中检测到的层数为95、而使用9.2检测到的层数为107。

可能的原因是什么?我们如何调试和解决该问题?

谢谢。此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但当使用 PSDK 9.2 (J721S2)导入相同模型时,我们在 PC 仿真中观察其输出的垃圾值。

    请分享关于此问题的一些见解,您是否正在使用 TIDLRT(基于配置文件的流程)进行模型编译和推理? 这是您在这里使用的9.2.0.5 SDK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、我使用 TIDLRT 进行编译和推理。 SDK 是 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    问题的细节仍然缺失、但我们稍后将回到这里、让我们尝试在最新的 tidl 工具上进行模型编译。

    git clone github.com/.../edgeai-tidl-tools.git
    cd edgeai-tidl-tools
    git checkout <TAG Compatible with your SDK version>
    # Supported SOC name strings am62, am62a, am68a, am68pa, am69a, am67a
    export SOC=<Your SOC name>
    source ./setup.sh

     <TAG Compatible with your SDK version> = 09_02_09_00

    设置脚本运行后、将在 tidl_tools 存储库中下载最新的工具二进制文件(导入和推测)。

    使用这些二进制文件进行模型编译和推理并报告观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    这似乎是个小的设置问题、您能否仔细阅读用户指南并检查 edgeai tidl 工具的 env 设置方面  

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    我们在 EdgeAI 导入和推理中发现了相同的行为。

    不过、与 PSDK 8.2相比、在 PSDK 9.2 (TIDL 和 EdgeAI)中检测到的层数更多、并且未观察到任何检测。

    供参考:

    -导入配置文件和后处理代码,模型 onnx 文件是相同的实验 PSDK 8.2和 PSDK 9.2

    如果您有一些调试建议、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您已尝试了9.2.9.0工具并得出以上结论。

    在接下来的步骤中、我们可以对9.2模型数据执行8.2层级别的差异、并找出显示偏差的第一层?

    此外、在9.2 SDK 上、您是否验证了 PC 和 Target 流的层级转储比较? 正确吗?

    以下是相关文档: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/09_02_09_00/docs/tidl_osr_debug.md#steps-to-debug-error-scenarios-for-targetevmdevice-execution

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    我发现层解卷积层有问题。

    请找到观察结果

    -在8.2和9.2 PSDK,以下 建议由导入工具提供

     

    ****************************************************
    **               TIDL Model Checker               **
    ****************************************************
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_115 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_103 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_118 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_97 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_106 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.
    SUGGESTION: [TIDL_Deconv2DLayer] ConvTranspose_121 Please change to Upsample/Resize if possible. Upsample/Resize will be more efficient.

    -在9.2推理中,在图层 TIDL_DataConvertLayer 之后输出有垃圾值

      64        85.33334         0.00000         2.75625 0
    End of Layer # -   64 with outPtrs[0] = 0x7adfc3e4f500
    Core 0 Alg Process for Layer # -   65, layer type 11 
    Processing Layer # -   65
      65        42.66667        -1.45313         2.45625 1
    End of Layer # -   65 with outPtrs[0] = 0x7adfc371d500
    Core 0 Alg Process for Layer # -   66, layer type 11 
    Processing Layer # -   66
      66         0.00000         0.00000 187701539358850270197811201655701504.00000 1

    您能否建议一些做进一步的调试或建议?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -在9.2推理中、在 TIDL_DataConvertLayer 之后、输出有垃圾值

    您能分享一下您是如何弄清楚这一点的吗?

    此外、是否可以共享8.6和9.2 SDK 的层级转储? 以及工件,有可能得到模型文件?

    您能否分享问题出现的当前层之前的几层图(如故障排除文档中所述)以及问题可供我们参考的层。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    您能分享一下您是如何弄清楚这一点的吗?

    我比较了从8.2和9.2生成的推理日志,并在层转储中发现一些垃圾值是用9.2观察到的,而不是8.2。 为了参考、我在上一次答复中已提到过

    此外、是否可以共享8.6和9.2 SDK 的层级转储? 以及工件,有可能得到模型文件?

    道歉、自定义模型文件不能共享

    您能否分享问题出现的当前层之前的几层图(如故障排除文档中所述)以及问题可供我们参考的层。

    是的、请查找相同的参考

    导入了 TIDL 模型

    61|TIDL_ConvolutionLayer         |onnx::Conv_545                                    |     0|     1|     1| 60   x   x   x   x   x   x   x | 61       |       1        1        1      160       10       16 |       1        1        1      960       10       16 |  24729600 |
    62|TIDL_ConvolutionLayer         |onnx::Conv_548                                    |     0|     1|     1| 61   x   x   x   x   x   x   x | 62       |       1        1        1      960       10       16 |       1        1        1      960       10       16 |   1536000 |
    63|TIDL_ConvolutionLayer         |input.404                                         |     0|     1|     1| 62   x   x   x   x   x   x   x | 63       |       1        1        1      960       10       16 |       1        1        1      320       10       16 |  49152000 |
    64|TIDL_ConvolutionLayer         |onnx::ConvTranspose_553_netFormat                 |     0|     1|     1| 63   x   x   x   x   x   x   x | 64       |       1        1        1      320       10       16 |       1        1        1       96       10       16 |   4915200 |
    65|TIDL_DataConvertLayer         |onnx::ConvTranspose_577                           |     0|     1|     1| 23   x   x   x   x   x   x   x | 65       |       1        1        1       24       40       64 |       1        1        1       24       40       64 |    245760 |
    66|TIDL_DataConvertLayer         |onnx::ConvTranspose_561                           |     0|     1|     1| 50   x   x   x   x   x   x   x | 66       |       1        1        1       32       20       32 |       1        1        1       32       20       32 |     81920 |
    67|TIDL_DataConvertLayer         |onnx::ConvTranspose_553                           |     0|     1|     1| 64   x   x   x   x   x   x   x | 67       |       1        1        1       96       10       16 |       1        1        1       96       10       16 |     61440 |
    68|TIDL_Deconv2DLayer            |onnx::Concat_578                                  |     0|     1|     1| 65   x   x   x   x   x   x   x | 68       |       1        1        1       24       40       64 |       1        1        1       24       80      128 |   3932160 |
    69|TIDL_Deconv2DLayer            |onnx::Concat_562                                  |     0|     1|     1| 66   x   x   x   x   x   x   x | 69       |       1        1        1       32       20       32 |       1        1        1       32       40       64 |   1310720 |

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    如果你能分享玩具模型(不是原始的),这样我们也可以在我们结束时验证这一点,这将作为我们的测试用例。

    在当前情况下、您希望并确认、您已经生成了使用9.2.9.0 SDK 工具生成的层级 diff 模型工件、并对9.2基线固件执行目标推理。

    根据您的回答、

    -在9.2推理中、在 TIDL_DataConvertLayer 之后、输出有垃圾值

    这样  TIDL_Deconv2DLayer 你在说什么? 与8.6相比、您是否看到上面的所有层都符合预期  TIDL_Deconv2DLayer  我在这里的理解是否正确?

    68|TIDL_Deconv2DLayer       第578章                  | 0|      1|   1| 65    x x x x         x x  | 68    |    1.     1.     1    24    40    64 |    1.     1.     1    24    80   128 |  3932160 |

    如果是这种情况,我建议创建一个玩具模型文件,突出显示的问题是可见的,并与我们分享,以便我们可以复制和 RCA 它。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复!

    我们探索了一些开源模型、并试图进行相同的复制。 我们比较了8.2和9.2导入行为。  

    我们正在生成一个玩具模型供参考。 请给我们留出一些时间。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,期待玩具模型作为测试用例。

    另外,请帮助我了解这里询问的详细信息:  

    [报价 userid="550564" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387120/tda4vl-q1-psdk-9-2-model-validation-issues/5336880 #5336880"]

    在当前情况下、您希望并确认、您已经生成了使用9.2.9.0 SDK 工具生成的层级 diff 模型工件、并对9.2基线固件执行目标推理。

    根据您的回答、

    -在9.2推理中,在图层 TIDL_DataConvertLayer 之后输出有垃圾值

    这样  TIDL_Deconv2DLayer 你在说什么? 与8.6相比、您是否看到上面的所有层都符合预期  TIDL_Deconv2DLayer  我在这里的理解是否正确?

    68|TIDL_Deconv2DLayer       第578章                  | 0|      1|   1| 65    x x x x         x x  | 68    |    1.     1.     1    24    40    64 |    1.     1.     1    24    80   128 |  3932160 |

    [报价]

    另外、也请求您共享、  

    [报价 userid="550564" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387120/tda4vl-q1-psdk-9-2-model-validation-issues/5319363 #5319363"]

    在接下来的步骤中、我们可以对9.2模型数据执行8.2层级别的差异、并找出显示偏差的第一层?

    此外、在9.2 SDK 上、您是否验证了 PC 和 Target 流的层级转储比较? 正确吗?

    以下是相关文档: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/09_02_09_00/docs/tidl_osr_debug.md#steps-to-debug-error-scenarios-for-targetevmdevice-execution

    [报价]

    1)对于可疑层、浮动与固定迹线差值? (再问一次是吗  TIDL_Deconv2DLayer  )

    2)您是否可以与9.2.9.0共享8.2个可疑层 diff 的定点跟踪? 请查看上述链接、以了解有关相同内容的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于玩具的大小,我无法在这里上传玩具模型,您能否分享电子邮件 ID ,以便我可以向您发送同样的邮件。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    您是否检查过此项?

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/934094/how-to-attach-file-in-e2e-when-posting-requiry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找玩具型号供您参考。

    e2e.ti.com/.../toy.zip

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    很高兴看到您可以附加该文件。

    在这里我补充几点、

    由于该线程从过去1个月开始处于活动状态、我们发布了包含稳健性修复的10 SDK、因为您已经准备好了设置、您可以验证结果并告诉我们吗?

    这里可能有1或2件事我们可以期待,如果最新的工具和固件解决问题(好和好)如果我没有模型文件,我可以继续在最新的 SDK 上使用 RCA 并支持它。

    感谢您的善意理解  

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    我们在 PSDK 10上对模型进行了实验、在 Deconv2D 层中观察到相同的行为。

    此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    感谢您的快速确认、我们将在此处为您提供最新进展情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?


    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

    您这边是否也出现了此问题?


    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    由于带宽有限、我无法为上述共享方案执行 RCA、我计划在下一周花一些时间在它上、并在我获得更新后与您联系。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有更新吗?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您 有时间对此进行研究吗?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    温柔的提醒!

    解决这个问题对我们很重要、您能花些时间讨论一下这个问题吗?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyom;

    您是否仍在等待此问题的答案? 如果是、请告知我们。 我们会安排相关团队来解答。

    谢谢。此致

    文立  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强

    我还在等待响应。

    根据要求,我提前分享玩具(虚拟)模型,请检查。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyom;

    这是 Pratik 与您沟通过的旧线程、但 Pratik 已不再致力于此、我将对此进行研究。 我可以找到您提到的虚拟模型。 请再次发送给我们吗?  

    谢谢!

    文立  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强

    感谢您的响应。

    请找到虚拟模型以供您参考 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/5444.toy.zip

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyom;

    感谢您的模型。 我们将进行研究。

    由于假日季、我们可能需要更长的时间来调查此事。

    谢谢。此致

    文立   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    我将研究这一主题、很快就会试用您的模型。   

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该型号的阵列大小需要100GB 内存。  这就是它失败的原因。  可能还有更多。

    无法分配100。 形状为(320,512,320,512)且数据类型为 float32的数组的 GIB

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    感谢您的回复!

    我们无法 分享我们的原始模型,所以我们尝试了一个开放源代码模型来复制我们的问题,这是作为玩具模型分享的。

    我们找到了以下信息:

    TIDL-4455

    如果在编译期间使用了基于 TIDL-RT 的配置文件、则在主机仿真和目标上、TranssposeConvolution(Deconv)输出在功能上不正确

    来源: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/releases

    这是我们的模型的问题、您能帮我们解决这个问题吗?


    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    此问题已在10.00.02.00版中解决。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们尝试过 10_00_02_00和  10_00_08_00版本 、但十卷积问题仍然存在。

    仅供参考、我们遵循此导入 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/examples/jupyter_notebooks/colab/tidlrt_tools.ipynb 的流程


    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    它应该起作用。  您能否将编译的输出发送给我、以便我们可以看到正在运行的确切版本?  另外,如果可能的话,您能给我发送 onnx 模型吗,我将在我的最后尝试一下吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我们发现一个玩具模型通过了 PSDK 8.2、但在 10_00_08_00 SDK 中失败

    请检查并告知我们您的意见。

    e2e.ti.com/.../dlav0_5F00_34_5F00_241218.zip

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    您发送的模型似乎适用于10_00_08。  这是在主机上编译以及在主机和器件上执行。

    编译:

    e2e.ti.com/.../dlav0_5F00_34_5F00_241218_5F00_compile.txt

    主机执行:

    e2e.ti.com/.../dlav0_5F00_34_5F00_241218.txt

    器件执行:

    e2e.ti.com/.../dlav0_5F00_34_5F00_241218_5F00_emu_5F00_run.txt

    有一些警告、"警告:如果可能、更改为向上采样/调整大小、而不是解析。 它将更加有效"、但它们看起来并不重要。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复!

    我们能够转换/量化和移植模型、但由于某些参数中存在一些垃圾值、我们的模型输出与 SDK 8.2中的完全不同。

     

    您能否查看我们发送给您的玩具模型(dlav0_34_241218)的 paramDebug.csv 文件? 如果您遇到与我们相同的问题、您可以看到一些带有解压缩图层的图层包含垃圾值。

     

    如果没有问题、请向我们发送您使用的配置设置。 我们将进一步了解到底是否存在问题

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    这些值对我来说是可以接受的、但我不确定它们应该是什么样的适合您的应用。  输出看起来像一组稀疏矩阵。  我已经包含了一个输出伪影的 zip 文件。   

    以下是我的运行方式:

    /home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/tidl_model_import.out{modeldir}/config --modelType 2 \
    --inputNetFile{ModelName}--outputNetFile{modeldir}/ tidl_net.bin \
    --outputParamsFile {modeldir}/tidl_io_buff --inDataNorm 1 \
    -- inMean 123.675 116.28 103.53 --平方尺0.017125 0.017507 0.017429 \
    -inData {modeldir}/in_data_list.txt --inFileFormat 2 \
    -- tidlStatsTool /home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools //PC_DSP_TEST_dl_algo.out \
    -- perfSimTool /home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/ti_cnnperfsim.out
    -- graphVizTool /home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/tidl_graphVisualizer.out
    -inHeight 224 --inWidth 224 --inNumChannels 3 --numFrames 1.

    modeldir 中的配置文件为:

    perfSimConfig =/home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/device_config.cfg

      /home/a0194920local/10_0/edgeai-tidl-tools/tidl_tools/device_config.cfg ISD 的内容仅是标准 AM69A 配置文件。

    # TIDL 可以使用的 L2 SRAM 存储器大小(以 KB 为单位)、建议值为
    # 448KB 考虑到64KB 的 L2将被配置为缓存。 TIDL 测试台
    #将二级缓存配置为64 KB、因此任何高于448 KB 的值都需要
    #用户要在 TIDL 测试台中更改 L2缓存设置
    L2MEMSIZE_KB = 448
    # TIDL 可以使用的 L3 (MSMC) SRAM 内存大小(以 KB 为单位)
    MSMCSIZE_KB = 2944
    #ID 对于器件、TDA4VMID = 0、TIDL_TDA4AEP = 1、TIDL_TDA4AHP = 1、TIDL_TDA4AM = 2、 TIDL_TDA4AMPlus = 3
    DEVICE_NAME = 1
    ENABLE_PERSIT_WT_ALLOC = 1
    DDRFREQ_MHz = 4266

    e2e.ti.com/.../compiled_5F00_dlav0_5F00_34_5F00_241218.zip

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复!

    我们检查了您发送给我们的文件、发现在 ParamDebug.csv 文件中、Deconv 层(例如第68层、第69层、第70层等)的调试值与其他层有显著差异。 对于我们使用的模型来说、这个问题是相同的;我们认为这就是我们获得与 SDK 8.2完全不同的模型输出的原因。  
    (当我们在 SDK 8.2中对模型进行转换/量化并检查 ParamDebug.csv 文件时、我们没有看到这些值在中反弹 Deconv. 分层。)  

    我想知道是什么导致了的值如此不同 Deconv 层 在该版本中、而不是 SDK 8.2、如果这不会影响模型结果。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否有更新? "你在监视我吗?"

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    我已经将其分配给了我们开发团队中的一个人。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    有更新吗?

    问题是否已诊断?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这个问题有什么发展变化吗?

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、
    我们将探讨该主题、并尽快回复您

    此致、
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、
    在我们的 实施中、我们发现了分组解谱层的问题、这似乎是导致该问题的原因。 您是否可以将您的 ConvTranspose 块修改为取消分组(即组=1)。 我们正在跟踪该问题(TIDL-6889)、并会在下一个即将发布的版本(SDK 11.0 (5月中旬))中进行修复

    此致、
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、现在可以关闭该主题吗、如果没有进一步更新、Dave C、我们将在本周结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Dave、

    是的、您可以关闭线程、我们正在等待 MID 可能会释放。

    谢谢。此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、谢谢您、按照约定结束本次课程、Dave C