主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、团队成员:
是否可以在 SysConfig 中为特定的 GPIO 组配置 RAT? 他们专门需要为标记为覆盖的引脚进行配置、如下表中所示。

此致、
Mari Tsunoda.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mari:
[报价用户 id="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488835/am625-rat-related-questions "]他们专门需要为标记为覆盖的引脚进行配置、如下表中所示。
[报价]从该表中可以看到、客户也要为组5的 GPIO 组2、组4和2引脚配置 RAT。
我想知道为什么会因为这些特定原因而进行 RAT 翻译?
他们从哪个内核 运行应用? MCU+SDK 使用的版本是什么?
此致、
Tushar
尊敬的 Tushar:
再次感谢您的快速响应。
接下来、我检查一下我的理解程度。 如果 A53内核使用 GPIO_0_48~GPIO_0_63、那么下面 SysConfig 屏幕截图中显示的配置将不起作用、因为它还将上述引脚设置为 M4F 控制权限?
换句话说、由于 RAT 配置包括 GPIO0中 M4F 内核的所有存储体、A53内核将无法控制存储体1和3。

在这种情况下、配置应该是什么样的?
此致、
Mari
尊敬的 Mari:
[报价 userid="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488835/am625-rat-related-questions/5719749 #5719749"]如果 A53内核使用的是 GPIO_0_48~GPIO_0_63、则下面 SysConfig 屏幕截图中显示的配置将不起作用、因为它还将上述引脚设置为 M4F 控制权限?是的、上述 RAT 配置是针对 M4F 内核完成的、A53将不起作用。 A53无需任何 RAT 配置、因为它可以访问完整的36位可寻址 SOC 存储器范围。
换句话说、由于 RAT 配置包括 GPIO0中针对 M4F 内核的所有存储体、A53内核将无法控制存储体1和3。
RAT 配置不会为其他内核访问设置任何防火墙或限制。 您应该还能够通过 A53访问该文件(在 RTOS/noRTOS 中)。
此致、
Tushar