This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:RAT 相关问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488835/am625-rat-related-questions

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以在 SysConfig 中为特定的 GPIO 组配置 RAT? 他们专门需要为标记为覆盖的引脚进行配置、如下表中所示。

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    [报价用户 id="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488835/am625-rat-related-questions "]

    他们专门需要为标记为覆盖的引脚进行配置、如下表中所示。

    [报价]

    从该表中可以看到、客户也要为组5的 GPIO 组2、组4和2引脚配置 RAT。

    我想知道为什么会因为这些特定原因而进行 RAT 翻译?

    他们从哪个内核 运行应用? MCU+SDK 使用的版本是什么?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的响应。

    他们希望从 M4F 内核控制这些引脚。 TRM 中指出、他们需要通过 RAT 映射这些地址。 这是正确的吗?

    下面我来了解一下 MCU+SDK 版本

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    GPIO0、GPIO1和 MCU_GPIO 的基地址分别为0x600000、0x601000和0x4201000。  

    请参阅下图。

    上述区域已配置为具有 RAT 转换功能。 客户不需要为此担心 RAT 配置。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    再次感谢您的快速响应。

    接下来、我检查一下我的理解程度。 如果 A53内核使用 GPIO_0_48~GPIO_0_63、那么下面 SysConfig 屏幕截图中显示的配置将不起作用、因为它还将上述引脚设置为 M4F 控制权限?

    换句话说、由于 RAT 配置包括 GPIO0中 M4F 内核的所有存储体、A53内核将无法控制存储体1和3。  

    在这种情况下、配置应该是什么样的?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    [报价 userid="499871" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488835/am625-rat-related-questions/5719749 #5719749"]如果 A53内核使用的是 GPIO_0_48~GPIO_0_63、则下面 SysConfig 屏幕截图中显示的配置将不起作用、因为它还将上述引脚设置为 M4F 控制权限?

    是的、上述 RAT 配置是针对 M4F 内核完成的、A53将不起作用。 A53无需任何 RAT 配置、因为它可以访问完整的36位可寻址 SOC 存储器范围。

    换句话说、由于 RAT 配置包括 GPIO0中针对 M4F 内核的所有存储体、A53内核将无法控制存储体1和3。

    RAT 配置不会为其他内核访问设置任何防火墙或限制。 您应该还能够通过 A53访问该文件(在 RTOS/noRTOS 中)。  

    此致、

    Tushar