主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
您好、TI 专家
我使用 TDA4VH_EVM 电路板
我要使用 DFU 模式。
这是我的纸槽设置:
BOOT_PIN:
SW11[0:7]= 1000_0000
MCU_BOOT_PIN:
SW7[2:9]= 0010_0000
DIP_SWITCH:
SW2[1:10]= 0101_0010_10
但我在主机中找不到 DFU 器件
如何解决?
此致
伊森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gokul:
执行以下命令后是否可以显示输出日志:
这是使用默认设置后的输出: 
此致
伊森
你好、Gokul
[报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488811/tda4vh-q1-how-to-set-up-dfu-boot-mode/5717659 #5717659"]
我怀疑 DFU 软件设置不正确、因为我的 Kaifan 和我的同事的开发板使用此软件设置无法识别 DFU 器件
此致
伊森
你好、Gokul
[新更新]:
[报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488811/tda4vh-q1-how-to-set-up-dfu-boot-mode/5717659 #5717659"]

现在我有三个 TDA4VH_EVM 板、使用此引脚设置、只有一个板可以识别 DFU 器件、另外两个板无法识别 DFU 器件
此致
伊森
您好、Goful
您使用的 TI EVM 没错?
好
此致
伊森
尊敬的 EASON:
由于您现在能够根据下面的线程进行引导、如果您能通过关闭这个线程来帮助我们、那会很好。
e2e.ti.com/.../tda4vh-q1-after-flash-tiboot3-bin-by-dfu-util-no-dfu-capable-usb-device-available
此致
Gokul