This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何设置 DFU 引导模式?

Guru**** 2468040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488811/tda4vh-q1-how-to-set-up-dfu-boot-mode

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI 专家

我使用 TDA4VH_EVM 电路板

我要使用 DFU 模式。

这是我的纸槽设置:

BOOT_PIN:
SW11[0:7]= 1000_0000

MCU_BOOT_PIN:
SW7[2:9]= 0010_0000

DIP_SWITCH:
SW2[1:10]= 0101_0010_10

但我在主机中找不到 DFU 器件

如何解决?

此致
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    现在我使用此引脚设置、但也找不到 DFU 器件:




    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    您是否可以在执行以下命令后显示输出日志:

    • 使用下面的 SW11、SW7和 SW2默认设置为 TI J784S4 EVM 电路板通电

    • 在主机上输入以下命令。
      • sudo dfu-util -l
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul:

    执行以下命令后是否可以显示输出日志:


    这是使用默认设置后的输出:



    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488811/tda4vh-q1-how-to-set-up-dfu-boot-mode/5717659 #5717659"]
    • 使用下面的 SW11、SW7和 SW2默认设置为 TI J784S4 EVM 电路板通电
    [报价]
    我怀疑 DFU 软件设置不正确、因为我的 Kaifan 和我的同事的开发板使用此软件设置无法识别 DFU 器件 


    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    [新更新]: 

     

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488811/tda4vh-q1-how-to-set-up-dfu-boot-mode/5717659 #5717659"]
    • 使用下面的 SW11、SW7和 SW2默认设置为 TI J784S4 EVM 电路板通电
    [报价]

    现在我有三个 TDA4VH_EVM 板、使用此引脚设置、只有一个板可以识别 DFU 器件、另外两个板无法识别 DFU 器件

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、eason、

    您使用的 TI EVM 本身是否正确?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goful

    您使用的 TI EVM 没错?



    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    由于您现在能够根据下面的线程进行引导、如果您能通过关闭这个线程来帮助我们、那会很好。

    e2e.ti.com/.../tda4vh-q1-after-flash-tiboot3-bin-by-dfu-util-no-dfu-capable-usb-device-available

    此致

    Gokul