主题中讨论的其他部件:AM620、 UNIFLASH
工具与软件:
我有一个与 AM620入门教程相关的问题
背景:
- CCS v20.0.2
- 开发板:SK-AM62-LP、
- 引导模式:OSPI NAND 引导(EVM 设置为从 CCS 加载和运行)

导入 M4F 工程 hello_world_am62x-sk-lp_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang 后、并进入调试模式。

M4F 内核保持 HALT 状态
它一直卡在_c_int00函数的开始无法继续运行、没有报告错误。

PS。 运行 uart_uniflash.py 时、我在 sbl_prebuilt/am62x-sk-lp 目录中未找到 default_sbl_null.cfg、我使用了 default_sbl_null_hs_fs.cfg、它是否与此有关?